This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池充气

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216576/bq24075-battery-inflating

器件型号:BQ24075

大家好、

请您看看以下客户咨询吗?

我们使用 BQ24075、用它为锂聚合物电池充电。 3.7V 1300mA。 最终充电电压4.2V。 有时、锂聚合物电池会充气、这对用户来说是一个很大的火灾风险。 我们在这方面进行了各种试验,但我们不知道问题在哪里。 但是、我们能够确定当用户短暂激活我们的设备(手持式扫描仪)、然后将其放回充电站时会出现此问题。 请参阅下图[放电/充电电流随时间的变化]:在这里、至少在我看来、"过载"会反复发生。 我假设、满电量电池是满电量电池的额外容量。

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    最可能发生的情况是、扫描器的短暂使用/激活会使电池充分放松/放电、从而触发充电。

    发送电流的数据图是多少? 您是否能够在发生这种情况时监控电池电压?

    此致、

    安东尼·范