请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 大家好、
请您看看以下客户咨询吗?
我们使用 BQ24075、用它为锂聚合物电池充电。 3.7V 1300mA。 最终充电电压4.2V。 有时、锂聚合物电池会充气、这对用户来说是一个很大的火灾风险。 我们在这方面进行了各种试验,但我们不知道问题在哪里。 但是、我们能够确定当用户短暂激活我们的设备(手持式扫描仪)、然后将其放回充电站时会出现此问题。 请参阅下图[放电/充电电流随时间的变化]:在这里、至少在我看来、"过载"会反复发生。 我假设、满电量电池是满电量电池的额外容量。


谢谢!
弗朗茨