请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 大家好、我想为2节锂电池设计一个电池充电电路、但这样会省略一些计算或信息。
- TS --> DS 表示推荐使用103AT-2 10K 欧姆作为热敏电阻,但当我阅读设计程序时,我只在原理图中看到一个分压器 
- ILIM_HIZ -->该引脚用于设置电路的电流输入限制,对吗? 公式为 Vilim_HIZ = 1V + 0.8* ILIM。 2S 充电器配置的良好电流限制如何? 我如何推断500mA 或1.5A 是否是良好的电流限制。
- VSYS -->我怎么知道系统的输出电压? 如果我采用2S 配置、这意味着 VSYS 将为7V - 19V?