This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:部件故障

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214352/bq25710-part-failure

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:EV2400

我继承了一个我完全不明白的设计、并且出现了芯片故障。  我换了两次芯片、现在有了一个可以正常工作的电路。  所连接的设计是否存在任何可导致故障或不稳定状况的问题?

 e2e.ti.com/.../4-Battery-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    周五是 TI 假日、我们将在周一与您重聚。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    哪些测试打破了您的芯片? 您要通过转换器输送多少功率?

    这是 原理图审阅内容、供您参考。

    我发现 C141的值太高。 它应该是10nF 而不是100nF。

    此致、
    E·加洛韦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一块芯片从来没使用过 DOA。  我必须使用已充电的电池为电路板供电。

    第二个芯片在电池充满电的情况下在短短几分钟内即可正常工作(我可以看到降压转换器开关)、但最终只能定期工作(我可以看到降压转换器开关几毫秒后关闭)。  CHARGE_OK 引脚将置位约5ms。 我不记得那个时期是什么,但 我记得是100 MS。  最终、该器件将变得不稳定、开关晶体管上的控制会开始振铃。  

    我更换了第二个芯片、电路看起来像预期的那样工作。  我将让电池电量耗尽、看看它是否能从每节电池9V 或2.75的截止电压充电。  我们使用的是 RRC2140智能电池:

    三个棱柱形锂离子电池、采用3s1p 电池方向。
    单元格类型是三星 Sdi 株式会社的 ICP596080B。
    额定电压11.4
    额定容量3880mA @í a 25°C
    最小容量3780mA @í a 25°C
    最大充电电压:13.05V
    最大值 充电电流:2700mA --这是我们用来用15.5 VDC 电源充电的电流
    充电方法恒定电流-恒定电压
    在12小时切断或189 mA 收尾电流

    我注意到您看到的电容器值、忽略了检查电路板是否与原理图相匹配。  根据您的文档、它应该是10uF x 6。

    我将继续充电和放电、以查看该部件是否稳定。  除了 ESD、我是否需要采取任何预防措施?  断开蓄电池是否会损坏部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供有关芯片功率级别的信息。 我希望确保输入和输出端有足够的电容。 40uF 是最小输入电容、70uF 是最小输出电容。 如果系统负载较大、则必须使用更多的输入电容器、

    此外、我还发现手动焊接有时会带来问题。 您可能希望检查电路板是否有任何焊接缺陷、妨碍电路板下次弹出这些问题时正常工作。

    断开蓄电池不应损坏此部件。

    如果您将来需要任何进一步的帮助或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在探测芯片并进一步了解其操作的过程中、我发现了一些可以帮助您解决我的问题的模式。

    1)当我的系统关闭时,芯片不能从15.5直流电源为电池充电。  VDDA 为6V、ILIM_HIZ 为2.19V、CELL_BATTPRESZ 为3.13V。  LODRV1为低电平、LODRV2、HIDRV1、HIDRV2在~40us 的周期开始振铃。  我有示波器波形、我可以发送给您。  我不知道如何在这里连接它们。

    2)如果我使用连接的直流电源为系统供电,电池将充电。  

    3)如果我在连接直流电源的情况下关闭系统电源,电池将继续充电,但只有几分钟,系统才会进入上述1所述的状态。

    我不是通过 SMBus 对芯片进行编程、而是依赖于默认设置。  我需要有一个可以设置芯片的 SMBus 主设备吗?还是可以依赖默认设置?

    如果您需要、我将如何获取示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的团队将在今天或明天晚些时候与您联系。

    您可以通过单击 Insert 按钮附加示波器波形。 您还可以将图像拖放到消息框中。 确保在测量开关波形时、使用"尖头与桶"方法来获取波形。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图像不是使用"尖头与桶"方法捕获的、但可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为该器件没有任何问题。 请注意、这是一个 SMBus 降压/升压充电器。 它等待主机控制器命令。 您可以按照 BQ25710EVM 快速入门指南开始评估我们的充电器。 您可能需要 EV2400 EV2400/I2C USB-TO-SMBUS 接口板来发送命令。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25710EVM-017

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、则必须由 SMBus 控制该部分。  使用其默认值时、它无法正常作为独立充电器运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着在没有 SMBus 主设备的情况下、我无法为电池充电、即系统关闭、没有主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、似乎我的前任选择了一个在我们的应用程序中不适用的部件。  我们有一个带永久电池的便携式 Android 系统、无论系统是开启还是关闭、都需要在存在直流电源时进行充电。  Android 操作系统必须能够读取电池的充电状态。

    您是否可以推荐适合此应用的器件、最好是一个引脚兼容的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下我们的独立充电器。  

    www.ti.com/.../BQ24610

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。  感谢您的支持