This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:RESET

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216420/tps35-q1-reset

器件型号:TPS35-Q1

大家好、

RESET 引脚的驱动强度是多少? 从下面来看、这是否意味着它具有至少2mA 的驱动强度? 如果需要、我可以计算最小上拉电阻=(VDD - 0.3V) 2mA 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PY。

    请参阅表7.3。 它是5mA。

    谢谢。