This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213016/tps62148-schematics-review

器件型号:TPS62148

大家好、

我们在  原理图中使用 TPS62148RGXR Switcher 部分。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teja,

    最大输入电压是否低于6V? 如果是、这里可能也有其他器件可以使用。 TPS62148原理图看起来很好。 由于我没有看到 Cin 和 Cout 电压额定值、因此请确保电压有足够的裕度、10V+在此处工作。 此外、电感器饱和电流额定值应该高于启动期间和输出端可能出现的任何短路情况下电感器将看到的最大电流。 如果有可能发生输出短路、我会建议使用饱和电流额定值高于4.2A 的电感器

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    感谢您的宝贵反馈。 关于 Cin 和 Cout 电压额定值、我们将使用16V 电容、电感器饱和电流为6A、不会产生任何短路问题。 请更正我的错误。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    是的、这种理解是正确的。 输入电容器和电感器选择看起来没有问题。

    谢谢。

    阿莫德