This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:电容器充电电源电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216575/ucc28780-circuit-for-capacitor-charging-supply

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

团队、

是否可以 在电容器充电电源中使用 UCC28780、类似于 LT3751?

该控制器是否位于 TINA 中、以及新的 TI PSPICE 中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus:  

    可以、可以调整 UCC28780以在电容器充电电源中使用。   
    事实上、对于每个正常电源、它会从0V 为输出滤波电容器充电、直到 Vout 达到稳定。  
    我认为这个概念差异很小。  

    但是、UCC28780是一款通用 ACF 控制器、经优化可实现高转换效率、而其是一种 "侧面"应用的充电电容器。
    同时 LT3751是一款特定用途的器件、具有针对高压充电而优化的某些特殊特性、不是通用 PSU 应用的理想之选。   

    如果 UCC28780用于电容器充电、并且该应用需要 LT3751的某些特性、则必须在控制器外部添加这些功能。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus:

    我很抱歉我忘了你的文章的第二部分。  

    目前、只有 Simplis 模型可用于 UCC28780。  

     TI 目前没有可用的 TINA-TI 或 PSpice 模型、我不知道有任何开发计划。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich!

    我认为拥有一个适用于 TI 模型的 PSPICE 是有益的。 我之前从客户那里听说、在模拟 TI 器件时有太多不同的工具/模型。 他们需要为所有仿真切换工具、这是一个痛苦的过程。

    Br