This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780与 BQ24780S 之间的差异

Guru**** 2391245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213345/bq24780s-bq24780-and-bq24780s-difference

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

 BQ24780与 BQ24780S 之间的区别是什么?

我有一个器件包含 BQ24780电路、但在任何位置都找不到此电路的数据表。  如果我使用 SMBus 连接到 BQ24780、则无法检测寄存器0x38H (ChargeOption2)和0x37H (ChargeOption3)。

此致、

阿莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq24780s-bq24780s-vs-bq24780-what-is-the-difference

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读过这个主题、但其中的信息还不够。 是否有任何人都有 BQ24780电路(不带 S)的数据表。 我在哪里都找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    BQ24780不是公开发布的器件。 我们不提供未发布器件的数据表。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在正在维修的器件中有此器件(BQ24780)(Gigabyte Aero 14笔记本电脑)、因此需要此数据表。  BQ24780S 的数据表中包含与 BQ24780电路不匹配的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正如 Tiger 所指出、我们不提供未发布器件的数据表。 感谢您的理解。

    此致、

    埃里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的笔记本电脑中如何安装未发布的部件? 如果我用 BQ24780S 替换此器件、会发生什么情况? 恐怕这个器件在更换后无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从用户的角度来看、这两个器件都是引脚对引脚兼容的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SMBus 连接到 BQ24780 (没有 S)、无法找到寄存器0x38H (ChargeOption2)和0x37H (ChargeOption3)。 这些寄存器的值为0xFFFF、不能更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 BQ24780没有这两个寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在 BQ24780S 电路的数据表中、这些寄存器是! 因此、我要查找 BQ24780 (不带 S)的数据表、或至少一份 BQ24780与 BQ24780S 电路之间所有差异的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 如前所述、我无法提供数据表。 刚才确认了您的观察结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不一定需要数据表。 我只需要一个介绍 BQ24780与 BQ24780S 电路之间所有差异的文档