This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:需要 PSPICE 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216229/lm5177-need-pspice-model

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176

我看到这是 TI 新推出的 IC 产品。  我的 PC 上有"PSPICE for TI"、但没有将 LM5177视为器件选择(在" PSpice 器件搜索"下)。 我可能有适用于此 IC 的应用、但在进一步使用 LM5177之前需要进行设计研究。 您能否为 PSPICE 提供 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    很遗憾、LM5177的 PSpice 模型现已不可用。

    (它正在工作中、但需要更多的星期才能完成。)

    也许您可以使用所需评估的 EVM。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您确实拥有 LM5176 PSPICE 模型、该模型的功能与 LM5177相同、但具有较低的最大输入电压和不同的引脚排列配置。  我不能使用 LM5176的 PSPICE 模型来表示 LM5177有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    LM5176和 LM5177之间有一些差异。

    这取决于您需要仿真什么。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我稍后会签入。 谢谢。