This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:轻负载下的电压调节

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216550/ucc28881-voltage-regulation-at-light-load

器件型号:UCC28881

大家好、

客户担心在轻负载情况下电压调节会更差(关于10mA~20mA)。 "较差"表示输出电压根据设置升高、而不是客户接受。

VIN = 220V 典型值、Vout =12V。 非隔离式。

是否有改进的办法? 规格呢?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    您能否分享  他们看到的内容的原理图和示波器快照?  

    谢谢你。