请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 大家好、
客户担心在轻负载情况下电压调节会更差(关于10mA~20mA)。 "较差"表示输出电压根据设置升高、而不是客户接受。
VIN = 220V 典型值、Vout =12V。 非隔离式。
是否有改进的办法? 规格呢?
此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户担心在轻负载情况下电压调节会更差(关于10mA~20mA)。 "较差"表示输出电压根据设置升高、而不是客户接受。
VIN = 220V 典型值、Vout =12V。 非隔离式。
是否有改进的办法? 规格呢?
此致、
林市