This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1

Guru**** 2533400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214750/lm5118-q1-lm5118-q1

器件型号:LM5118-Q1

大家好、

我使用 Lm5118-Q1 IC 设计了9-36Vin 至24Vout @3A 电源、我使用了 Webench 设计推荐的相同元件值。 一切都正常。 但在短路测试期间、我仍会得到1Vout @10A 的输出、二极管会变热。 控制器没有在短路状态下关断 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件:///D:/Downloads/WBDesign18_Input %20Transient-3%20 (1).pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manmohan:

    文件://D/D:/Downloads/WBDesign18_Input %20Transient-3%20(1).pdf

    我无法访问原理图 、因为这是文本。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、请查看此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有潜在客户吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manmohan:

    逐周期电流限制在短路条件下触发、因此在短路条件下可以看到为10A。

    如下图所示添加 C21以进入断续模式、这可能有助于改善发热情况。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Feng。

    我已经实现了您的评论、二极管仍然以类似的方式发热。 我们可以将这种行为总结为 IC 的基本行为。

    如果我将其长时间保持在短路状态、是否会发生元件故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manmohan:

    您可以增加 C21 以延长断续关断时间、从而获得更好的 热性能。 也可以尝试  降低峰值电流限值。

    组件在过热时可能会发生故障。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Feng。

    我会执行你的评论。