This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:CAN'当输入电压降至0.2V 时、t 启动。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215470/tlv717p-can-t-start-up-when-vin-drop-to-0-2v

器件型号:TLV717P

大家好、

客户采用 TLV71712PDQNR 将1.8V 转换为1.2V、请参阅随附的 SCH。

在输入电压降至0.2V 后将输入电压再充电至1.8V、同时 LDO 不起作用、在1.2V 点无输出。 请参阅以下曲线:

  • 通道3:VIN、从~0.2V 重新启动、但是无输出。
  • 通道4:VO、无输出。

客户更换了多个 LDO、每一个都有相同的问题。 他们还尝试移除10uF 电容器、但也没有输出。 您能帮忙列出问题的一些潜在原因吗?

B R、

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    如果在输入恢复之前输入电压一直下降到0V、那么问题是否仍然会发生?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    不需要、当 Vin 降至0V 时、LDO 可以启动并且输出为1.2V。

    B R、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    很难说出具体原因、但这可能是某些内部节点保留电荷导致器件尝试在阻止启动的状态下启动的结果。 为了避免这种情况、他们应确保输入有足够的时间在重新启动之前一直提供0V 电压。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    虽然我们知道放电到0可以解决问题、但客户希望了解保留电荷如何影响启动。

    B R、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    这不是一个需要回答的琐碎问题。 在内部、有数百个器件由 VIN 供电、因此需要付出很大的努力来缩小可能导致的原因。 如果有足够好的业务案例、我们可以进行研究、但我们已经知道解决方案、因此似乎没有解决方案。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    明白了。 感谢你的帮助。

    B R、

    欧文