This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:关于输出电容

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215393/tps62816-q1-regarding-output-capacitor

器件型号:TPS62816-Q1

团队、您好!

                     在 TPS62816数据表中、针对输出电容器提及了以下公式。 32uF x V 是什么、这里的"V"是什么?? 但是、使用应用手册中提供的标准公式、无法给出所需的输出电容值????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    它仅用于补偿装置。  我建议用相应的补偿设置分压输出电压、以获得最小输出电容器要求。  此处定义的值来自内部补偿设置。   

    您能否分享您关注的是哪个应用手册?   

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tanvee、  

    我的理解是:32uF *(1/Vout)   --Comp 设置1 (禁用 SSC)??? 是这样吗?

     

    请查找应用手册:https://www.ti.com/lit/an/sluaag4/sluaag4.pdf?ts = 1681285572492&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您为内部补偿转换器推荐合适的应用手册、将会非常有用、因为我们正在对具有不同额定值的不同开关稳压器进行最坏情况计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    是的。 COMP 设置1用于 SSC 禁用。 为电容定义的值最小值和低于建议值会使转换器不稳定。

     我建议使用可提供转换器开关损耗的 Webench 模型、并考虑电容降额 和变化有助于进行更糟糕的情况分析。

    如果遗漏了任何信息、请告诉我。 您能否同时分享有关最终应用的详细信息? 这有助于了解参数要求。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tanvee、

                       感谢您的答复。 正用于  通过负载要求提供一些关键电压。 如果您可以建议阅读应用手册来估算瞬变过度设计时的输入电容和输出电容、这是可以避免的。

    谢谢。

    此致、

    罗帕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    数据表建议使用最小输入和输出电容值。 我们没有任何其他相关的应用手册。 提供的仿真模型可以为您提供具有不同配置的负载瞬态的器件性能。

    此致、

    Tanvee