This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS25946电路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216232/tps25946-tps25946-circuit

器件型号:TPS25946

我们使用的是具有12V 输入的 TPS25946电子保险丝。

PGTH* pppin 通过10K 电阻器连接到3.3V。 电子保险丝工作不正常。 有时它会输出12伏电压、有时会输出12伏电压。 我将附上原理图的屏幕截图。

电路有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costas:

    根据原理图、OVLO 下降阈值约为11.8V。 因此、假设器件进入 OVLO、然后恢复 VIN 应低于11.8V、但您的工作电压为12V。 因此、我们应设计为 VIN 工作电压小于 OVLO 下降阈值。  这可能会导致您看到的内容。

    2.这样配置了 PGTH 实际上不是使用 PGTH 的正确方式。 这不会对器件造成任何问题、但此连接仍不适合使用 PGTH。 应执行以下操作:

    此致

    G·库纳尔