This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:启动无输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216352/lm5066i-start-up-no-output

器件型号:LM5066I

大家好、

LM5066I 电子负载 启动测试

1A 负载开启-->正常(图1)

2A 负载开启-->故障 (图2)

Cdv/dt 10nF 是否变为1nF (图3)

2A 负载开启-->正常   (图4)

此操作会触发哪种保护机制?

图1. E-LOAD_CC MODE_1A 负载开启。->正常

图2.E-LOAD_CC MODE_2A 加载开启-->失败

图3. Cdv/dt 10nF 变化为1nF

图4.  E-LOAD_CC MODE_2A 负载开启。->正常 (CDV/dt 10nF 变为1nF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的联系。 请分享原理图并填写设计计算器、与我分享。