请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 大家好、
LM5066I 电子负载 启动测试
1A 负载开启-->正常(图1)
2A 负载开启-->故障 (图2)
Cdv/dt 10nF 是否变为1nF (图3)
2A 负载开启-->正常 (图4)
此操作会触发哪种保护机制?
图1. E-LOAD_CC MODE_1A 负载开启。->正常

图2.E-LOAD_CC MODE_2A 加载开启-->失败

图3. Cdv/dt 10nF 变化为1nF

图4. E-LOAD_CC MODE_2A 负载开启。->正常 (CDV/dt 10nF 变为1nF)