This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:加载后有一点波纹

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215846/tps652510-a-little-ripple-when-loaded

器件型号:TPS652510

您好:我使用 TPS652510生成三个输出、输入为13V-9V、输出为1.5V、5.4V 和1.8V。 大部分电流在1.5V 时为2A 左右、5.4V 和1.8V 负载较轻、这是在100mA 周围。 系统上电时会产生一些奇怪的纹波噪声。 PMIC 开关频率设置为围绕1.5MHz。 当系统上电时、1.8V 输出具有大约15mV 峰峰值的小纹波、频率大约为44KHz、负载主要位于1.5V 输出上。 当负载未打开时、1.5V 和5.4V 输出似乎正常。 但是、当负载接通时、5.4V 输出具有与1.8V 相同的频率纹波、1.5V 输出具有几乎双倍的纹波、频率约为90KHz。 我想知道设计是否与该特定频率纹波相关。 您可以帮助查看原理图和输出波形吗? 提前感谢。

杰森

这是 attachementse2e.ti.com/.../TPS652510_5F00_question.pdf