This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:BQ25302

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215557/bq25302-bq25302

器件型号:BQ25302

您好!

我计划在我的某个项目中使用 BQ25302。当我的应用使用不可拆卸的电池供电时、我遇到了与外部电源路径相关的问题;连接负载后、电池是否可以由外部5V 电源供电?

以下高级架构屏幕截图供参考-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、不应将5V 电源 直接应用于单节锂离子电池。 请与电池供应商核实。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的响应、我来检查充电电压。

    但是、在充电期间负载连接会怎样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当负载直接连接到 BAT 引脚时、该器件无法分别指示流入电池的电流和流入负载的电流。 请考虑 d/s 上具有外部电源路径的9.2.2典型应用。

    谢谢。