请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25302 您好!
我计划在我的某个项目中使用 BQ25302。当我的应用使用不可拆卸的电池供电时、我遇到了与外部电源路径相关的问题;连接负载后、电池是否可以由外部5V 电源供电?
以下高级架构屏幕截图供参考-

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.