This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在关闭序列完成之前进行 EN 切换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215489/tps65219-en-toggling-before-off-sequence-complete

器件型号:TPS65219

大家好、

如果 EN 在关断序列完成之前驱动为高电平、关断序列是否会在关断序列结束后恢复?
还是应忽略开启请求?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 在 PMIC 完成断电序列之前、会忽略使能引脚上的开启请求。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    PMIC 何时完成断电序列?

    如果 EN 保持高电平、它在完成下电序列后是否会自动进入上电序列?

    我是否必须关闭 VSYS 才能重新启动 PMIC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是对上一封邮件中的问题的回答:

    PMIC 何时完成断电序列?

    这取决于 NVM 设置。 断电序列由时隙持续时间选通、而放电至低于 SCG 阈值的电源轨。 这意味着断电序列将在最后一个时隙的持续时间完成之后完成、并且所有电源轨都低于 SCG 阈值。  每个可订购产品的技术参考手册(TRM)都显示了上电和断电序列以及持续时间。 如果您使用的是 TPS65219 01 具体而言、此处是 TRM: TPS6521901技术参考手册的链接 (请参阅图2-1、2-2)


    如果 EN 保持高电平、它在完成下电序列后是否会自动进入上电序列?

    我是否必须关闭 VSYS 才能重新启动 PMIC?

    [/报价]

    如果在 PMIC 执行断电序列时使能引脚从低电平变为高电平、那么该器件将在断电完成后再次自动执行上电序列。 有关冷复位、I2C 关闭请求和使能引脚的说明、请参阅 TPS65219在线数据表。 这些触发器可以执行一个断电序列、但是 只有冷复位才不需要一个新的开启请求。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    谢谢、我明白了。

    我使用的是 TPS6521901。 我还有最后一个问题。

    tDEGL_OFF 是否为8秒?
    TRM 中未记录 tDEGL_OFF 值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 仅显示 NVM 可配置寄存器设置、这些设置对于每个可订购产品是唯一的。 所有其余参数均可在数据表中找到。 EN/PB/VSENSE 引脚的关断抗尖峰脉冲(配置为使能时)显示在下面的截图中。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    一个(slvafd0a)显示为8秒、但它与此参数是否不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     EN/PB/VSENSE 引脚的功能是可配置的。 如果引脚配置为"按钮"、则8S 为关断抗尖峰脉冲。  如果该引脚配置为"Enable"、抗尖峰脉冲将为"tDEGL_EN_FAL"。  

    谢谢。

    布伦达