This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:FTDI 电缆 C232HM-DDHSL-0是否与 TPS6598x 配置工具兼容?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213655/tps65988-is-the-ftdi-cable-c232hm-ddhsl-0-compatible-with-the-tps6598x-configuration-tool

器件型号:TPS65988

在 TPS6598x 配置工具中、它具有 USB 转 I2C/SPI 适配器的配置设置。 选项之一列出了 FTDI。 我正在考虑使用  C232HM-DDHSL-0 USB 转 SPI 电缆将 SPI 信号直接连接到 PCB 连接器、从而将 FTDI 芯片脱载。 此电缆是否与配置工具中的"FTDI"设置兼容?

我不知道配置工具与连接的 FTDI 设备的具体程度。

电缆链路: https://au.mouser.com/ProductDetail/FTDI/C232HM-DDHSL-0?qs=EB8w3yL7SqMfAQpmyuyp%252Bw%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系!  

    我将对此进行深入探讨、并在下周中旬之前与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此电缆的兼容性尚未与我们的 GUI 进行测试、因此我不确定会出现什么结果。 您可以尝试、但通常除了板上的 FTDI 之外、我们不支持 FTDI。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya、我们来试试、看看会发生什么。