This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:SW1和 SW2的输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214331/bq25703a-the-output-of-sw1-and-sw2

器件型号:BQ25703A

您好、TI 团队、

如果笔记本电脑项目使用 BQ25703A  为2节锂离子电池充电、且直流输入为15V/3A、则  不 使用 OTG 功能。

在测试过程中、我们发现 BQ25703A 的工作模式不正常。 我们正在尝试调整 COMP1和 COMP2的补偿参数、但没有改善。  通常、从数据表我们可以了解到、当 Vin=15V、Vout=8.5V、Iout=2A 时、BQ25703A 应在降压状态下工作、SW2的电压应保持输出电压值不变、该值不应从高到低变化。 但我们得到的 SW1和 SW2的波形如下所示:

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    周五是 TI 假日、我们将在周一与您重聚。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    它看起来充电器正在进入 CV 模式。 在 CV 模式下、充电电流自动减小、从而显示为轻负载 PFM 操作。 在 PFM 中、SW1和 SW2都将切换以优化效率。

    1.为确认它是否处于 CV 模式、将最大充电电压设置为8.6V 或更高。  

    2.监控电感电流或者电池电流是另一种直接看到充电操作模式的方式。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    PIN18 (CELL_BATPRESZ) 设置为2节锂离子电池

    从 我们的实际测试结果我们发现、当电池电压仅为7.6V 时、我们插入 DC_IN (适配器)来为电池充电。  BQ25703A 应在恒流充电模式下工作、但 SW2仍具有开关波形、似乎始终在 CV 模式下工作。

    但只有在插入了适配器之后、VSYS 的电压 才能高达 8.7V。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们的 EVM 未像此波形那样显示。 我建议您将原理图与 EVM 原理图进行比较、以找出两者之间的区别。 还从默认寄存器设置开始。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    原理图如下所示。

    e2e.ti.com/.../notebook_5F00_v01_5F00_BQ25703A.pdf

    对设计有什么建议吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、目前的主题帖太多了。 请稍候。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    该原理图与我们的 EVM 原理图有很大差异、尤其是输入电容器的位置。 TI 将大部分输入电容器置于 RAC 电流检测之前、仅在 RAC 之后留下了两个小电容器(10nF+1nF)。  

    建议将原理图与 TI 建议相匹配、然后重试。  

    此致、