This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:设置查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214297/bq25155-set-up-inquiry

器件型号:BQ25155

您好、专家!

你好!  

通常、器件不会有电池以外的其他电源。

1.如果 Vbat 低于2.5-3V、该器件是否能够由电池供电并决定断开电池与负载的连接以避免过度放电?

2、这款芯片能够很好地管理高达10mA 的电荷吗?

3.如果 Vbat 较低,是否可以用10mA 的预充电电流恢复?

4.如果我没有 I2C 来设置 BQ25155、会发生什么情况?

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    Unknown 说:
    1. 此设备是否能够由电池供电并在 Vbat 低于2.5-3V 时决定断开电池与负载的连接以避免过度放电?

    正确。 BUVLO 设置(2.2V - 3.0V 或"已禁用")将确定电压阈值、低于该阈值时电池会断开连接。 此时、充电器将被禁用、并且在电池再次升至3.2V 以上或应用 VIN 之前不会被传染。

    Unknown 说:
    2、此芯片可以有效管理高达10mA 的当前费用吗?

    您能解释一下这意味着什么吗?  此芯片可以处理从1.25 mA 到500 mA 的充电电流。

    Unknown 说:
    3. 如果 Vbat 较低,它可以通过使用10mA 的预充电电流恢复吗?

    如果施加了 VIN、则可以将预充电电流编程为10mA、但2.5mA 是默认值。

    Unknown 说:
    4. 如果我没有 I2C 来设置 BQ25155、会发生什么情况?

    如果没有 I2C 通信、则 BQ25155 在充电时将依靠默认配置值。 它只能通过 CE 和 LP 等外部信号进行控制。 当然、所有寄存器存储信息、例如故障报告、都是无法访问的。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的 支持。 这是客户的反馈。

    如果 Vbat 较低、它可以通过使用10mA 的预充电电流恢复吗?

    如果施加了 VIN、则可以将预充电电流编程为10mA、但2.5mA 是默认值。

    ***考虑到第2点和第3点,我需要在快速充电模式下以10mA 电压为电池充电,同时10mA 处于预充电模式。 使用默认配置(我没有 I2C 来对芯片进行编程)可以实现吗?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果没有 I2C、除了默认值外、无法重新配置预充电或快速充电。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳