This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 充电查询

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215058/bq24725a-bq24725a-charge-query

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

您好  

开发出具有 BQ24725A 的客户设计。

4节电池、充电电压16.8V。 如屏幕截图所示、当电池充电时、上桥和下桥 MOSFET 波形为三角形(理想情况下应为方波)、原因是什么?

 e2e.ti.com/.../12.-VBAT_2D00_BQ24725.pdf

 

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    该波形看起来确实很不寻常。  客户应将一切都关断、并使用欧姆表测量 LODRV 引脚和接地之间的阻抗、以检查是否存在影响波形的高阻抗。  下桥 MOSFET 的 LODRV 引脚或栅极引脚也可能损坏、需要更换。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    感谢您的答复。

    客户直接测量芯片(引脚14至引脚15、18电阻或阻抗)

    万用表电阻测量:LODRV 为160K 欧姆,HIDRV 为7M 欧姆;

    万用表二极管测量:LODRV 为331、HIDRV 为667;

    测试了5个芯片、数据相同、芯片正常吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我在电阻测量中没有看到明显的问题。 我附上了我使用 EVM 测得的 LODRV 波形图像、用以显示正常 LODRV 波形的外观。

    我也不认为 PCB 设计有明显的问题。 影响波形的可能原因有多种、例如损坏 IC、损坏 MOSFET 或损坏/故障 BR13电阻器。

    我建议订购 EVM 板以进行进一步测试。 我还建议确认  客户电路板上 LODRV 引脚和下桥 MOSFET 的栅极引脚之间的电阻为零

    此致、

    克里斯蒂安