This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080:配置 UCD9080

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210209/ucd9080-configuring-ucd9080

器件型号:UCD9080
我们无法很好地理解 PMIC UCD9080。 我的问题是:我想配置一个电源轨、使其低于9.6V 和高于14.4V、所有直流/直流转换器保持关闭(连接到 EN1..5)。 此处是电源轨配置: 


如果我们将其设置为 RETRY_0模式、并且我们有一个 UV、则会关闭所有电源轨。 问题是、当它从9.6V 返回时、它们不会再次导通。 如何实现这一点? 这是它应该如何工作吗?

如果我们将其设置为定序模式、并且我们有一个 UV、它会对所有电源轨进行定序、但在这之后、即使电压低于9.6V、它也会保持运行。 这是它应该如何工作吗?

另一方面、如果我将测序条件设置为 None、则 Alarm Processing 不起作用。 我必须设置一个时间让它工作。

以下是完整的配置:







以下是 UCD 中连接到 MON 和 EN 的电源轨:

 

周一

中文

1.0V±50mV

4

2

1.0V±30mV (VDD)

1

1

1.8V±90mV

2

4

1.35V±67mV

3

3

3.3V±160mV

5

5

12V±2.4V (背板)

6

*

12V±2.4V (POE)

7

*

I_VDD

8

RST

谢谢。 

朱伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请共享您的配置文件

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里 是配置文件。

    朱伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julen,

    您还能告诉我们哪些电源轨具有 UVF 吗? 什么是 UVF 值?

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已有配置文件、从中可以看到每个电源轨都有一个欠压和过压值。 现在、我使用电源轨6进行测试、因为它是用于监控板的12V 输入电压的电源轨。  

    朱伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julen,

    我的意思是、哪些电源轨存在故障会导致电源轨关断或重新定序、这样我们就可以详细了解一下。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我将使用轨6测试 UV、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lulen

    我们将在 EVM 上查看此内容、下周同一时间再见。

    谢谢!

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已经修改了您的文件以在 EVM 下工作。 请参阅我的文件、该文件可以在离线模式下打开。

    e2e.ti.com/.../UCD9080-Parameters-_2D00_-TI-version.par

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解此 conf 文件:

    -所有在我们的设计中的启用是活动高。 您将其配置为低电平有效。  

    -您为电压轨1V 至0.999V 配置了 UV,这是不正确的。 我们的电压轨1V 的 UV 为0、93V。

    -其他导轨的 UV 和 OV 值也是如此。  

    -电源轨6,7,8有错误的分压器。

    在滑轨6警报处理中,您可以将其配置为顺序。 我n´t 过这种 、正如我说过的、当发生 UV 时、它会生成序列、但它不会关闭电源轨。  

    -在导轨6中,为什么您将定序条件配置为父( V )导轨3 ? 没有任何器件连接到 EN6。

    一般而言、您能否解释一下该配置文件?

    朱伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如之前回复中所述、测试是在 EVM 上完成的、该 EVM 具有不同的极性、并且您的系统具有不同的设置。 但这并不能阻止你把它作为参考。

    请遵循我的导轨6报警设置。 将关闭电源轨并重新采集。

    如果可以、您可以订购 TI EVM 来尝试我的文件。

    此致

    颐和