This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:为以太网 PHY 供电

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215926/tlv758p-to-power-the-ethernet-phy

器件型号:TLV758P

您好!

对于我们的新项目、我们计划使用 TLV75801 LDO 为以太网 PHY 的1.25V 核心电源供电。 以太网内核消耗的最大电源电流将约为260mA。  TLV75801用于以太网 PHY 的 EVK 中。

在我们之前的设计中、当我们使用 LDO 为以太网 PHY 供电时、我们面临 LDO 芯片过热、PCB 也会过热的热问题。 因此我们将在该设计中改为使用开关稳压器。 同样、我们担心、如果我们使用上述 LDO 为 PHY 加电、它是否会对电路板造成任何热问题? 如果有任何适用于该 LDO 的热数据/测试结果、请与我们分享。 PHY 的该内核电压具有高精度要求、以便为应用选择该 LDO。

因此、请帮助我们得出结论、以使用此 LDO 解决方案还是我们需要改为使用开关稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remya:  

    感谢您与我们联系。  

    预期的热耗散和所用的封装是什么? 另外、PCB 有多少层? PCB 设计是一个非常重要的散热因素。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔