This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:OTG 输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216100/bq25895-otg-output-current

器件型号:BQ25895

大家好、

BQ25895是否具有 OTG 输出电流可调节功能、在此您不能建议其他器件。

谢谢。

安德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、  

    BQ25895上的 OTG 模式只能调节电压、而不能调节电流。 在 REG0A 中设置 OTG 模式电压、电流消耗取决于 PMID 升压输出引脚上的负载。 另请注意、此器件在 OTG 模式下允许的最大输出电流为3.1A。  

    Unknown 说:
    ]如果不是、您可以通知其他部件

    据我所知、所有 TI 单节电池充电器器件只具有在 OTG 模式下调节电压的功能。  

    此致、

    加勒特