This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:电路板失调是什么意思? 以及如何对其进行校准?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215596/bq35100-bq35100-what-does-board-offset-mean-and-how-it-is-calibrated

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

迪亚尔斯、

我正在尝试了解"电路板失调电压"的校准过程、

第一个问题 什么是电路板失调电压、我认为它与 PCB 相关、但您能否解释一下它到底是什么?

第二个问题 CCA 位是否永远不会被置位、所以条件始终为 false、是这样吗?

如 TRM 中所述、流程如下:

我还在 Bqstudio 校准 Board_offset 时检查 I2C 总线、

当 Bqstudio 发送 CONTROL_STATUS ()时、CCA 位永远不会置位。

要么是 TRM 没有清楚地显示实际流程、要么我遗漏了一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    电路板失调电压不常使用、仅当测量仪表的 SRN/SRP 输入存在已知偏移、且不存在任何与电路板相关的问题时、才需要使用电路板失调电压。 如果在校准电路板失调电压期间仅设置 BCA 也没有问题、我只会校准 CC 增益、CC 失调电压和 CC 差值以进行校准。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    "仅当 SRN/SRP 输入具有已知偏移时才需要"

    -你是指失调电流,电压,还是两者都有?

    在上图中"CCA=1 && BCA =1"的状况如何?

    因为这从我的理解是永远不会是真的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    电流是 SRN/SRP 之间的电压差、这两个值是相同的、电量监测计会将 SRN 和 SRP 的电压偏移与流入的电流相关联。

    您只能在电路板偏移期间参考 BCA。

    此致、

    怀亚特·凯勒