This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:允许的瞬态开关节点电流

Guru**** 2509385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216030/lmg5200-allowable-transient-switch-node-current

器件型号:LMG5200

该器件作为"10A"半桥电源模块进行销售。 然而、ABS。 最大 额定值提到10A 为无条件开关节点电流、考虑到实际瞬态安全裕度、该电流会将其转换为"5-6 A"半桥模块。

目前、在设计过程中、我很难在4.7 µH 电感的50V 应用中将启动电流保持在10A 以下、即使在小心地升高 fSW ~ 1 MHz 的占空比时也是如此。 通常可以看到大约100 µs 的电流峰值达到~15A。

该最大值为"10A"。 额定值可理解为直流热破坏系数? 数据表未给出瞬态电流的 SOA。

我的直觉是,这绝对是正常的,甚至良好的热,但它是一个步骤超过了 ABS。 最大 评分、所以我想我要在这里征求意见...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lutz:

    瞬态期间超过10A 不是问题;如果需要、您可以轻松地超过提到的15A。

    器件最大电流有一些限制:

    1.热性能。 通常不是瞬态问题(不包括击穿)

    2.电迁移。 肯定不会成为瞬变问题。 这是10A 数据表限制的来源。

    3.电感能量/振铃 可能是瞬态问题、具体取决于输入电压、输出电流和布局。

    谢谢。

    特拉维斯