This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:原理图审阅

Guru**** 2503505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212993/tps54424-schematics-review

器件型号:TPS54424

大家好、

我们在  原理图中使用了 TPS54424RNVR 转换开关部分。 我们正在使用同一器件的几个实例、我已将原理图附在下方、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desireddy:

    我的同事稍后会给您回复!

    由于我的同事已休假、反馈会延迟。 感谢您的理解!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Teja:

    我的评论如下。

    1.在您的注释中,TSS 是135us。 而 TSS 是 CSS 设置的软启动时间。 TSS 在使用8.2uF Css 时应~1ms。

    2.选择高开关频率(1.2MHz / 1.6MHz)后,您可以使用较小的电感,如1uH/0.8uH,从而节省成本并减小电感尺寸。

    3.对于1.2V 电压轨、我找不到 FB 电阻器、请确认您一方的 FB 电阻是否正确。

    4.您是否使用1.2V PG 来控制1.8V EN? 从数据表 图28可以看出、可能不需要1.2V PG 上拉电阻(R103和 R109)。  请随时 分享您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古米兰达

    感谢您提供宝贵的反馈、

    按照您的指示:

    1.我们已将 TSS 的更新为0.99ms (~1ms)  

    2.对于电感器选择,我们遵循与参考设计相同的方法

    3.调节 FB 电阻器、请查看下面随附的图像。

    4.为 R103和 R109设置1.2V PG 上拉电阻、我们遵循相同的参考设计。

    谢谢。此

    致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Teja:

    感谢您的更新。 如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda Gu,

    感谢您抽出宝贵的时间提供反馈。 您可以关闭该主题。