This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:输出电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215826/lp8556-output-voltage

器件型号:LP8556

您好!

您能否确认 LP8556的输出电压? 在数据表特性中、这列为"7V 至43V"。 数据表的更下方器件选项下的输出电压在更小的窗口中列出了各个器件型号的输出电压。 7V 至21V 或16V 至39V。

是否有任何输出为7V-43V 的器件?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、所有器件均可编程为43V 输出、上表中列出的电压仅为不想使用 I2C 接口的客户提供参考、因此我们为他们提供更多选择选项。

    Br

    帕特里克