This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:外部关断

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207259/ucc256402-external-shutdown

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256403

大家好、

 

我们有关于 UCC256402的外部关断功能的问题。 您能否查看以下内容并提供答案?

 

[Q1]要启用外部关断、我相信 FBreplica 应该小于 BMT (FBLessThanBMT)。 我们如何确定该 BMT 值? 是否可以测量该值、或者我们能否以数字方式对其进行计算?

[Q2]要启用外部关闭、FBreplica 也应低于 SSreplica。 此 SSreplica 是如何确定的? 是持续固定3.5V、还是将最小值固定为3.5V?

[Q3]与 Q2相关,BLK 电压是否影响 SS 电压? 从功能方框图来看、它看起来是独立的。

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    [报价用户 id="446811" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207259/ucc256402-external-shutdown "]

    [Q1]要启用外部关断、我相信 FBreplica 应该小于 BMT (FBLessThanBMT)。 我们如何确定该 BMT 值? 是否可以测量该值、或者我们能否以数字方式对其进行计算?

    [Q2]要启用外部关闭、FBreplica 也应低于 SSreplica。 此 SSreplica 是如何确定的? 是持续固定3.5V、还是将最小值固定为3.5V?

    [Q3]与 Q2相关,BLK 电压是否影响 SS 电压? 从功能方框图来看、它看起来是独立的。

     

    [/报价]

    1.您需要下拉 BLK 引脚以实现外部关断。 不建议下拉 FB 引脚。 在 LL/SS 引脚和 BW 引脚上连接的外部电阻决定了 BMTL/BMTH 阈值。 有关更多详细信息、请参阅数据表

    2.软启动后、 ss 引脚电压将为3.5V、高于 BMTL/BMTH 阈值。 因此 无需拉低 SS 引脚电压即可实现外部关断

    3. BLK 引脚电压不会影响 SS 引脚电压。 一旦 BLK 引脚电压达到 BLK 启动阈值、就会启动软启动。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI_致负责人

    很高兴见到您、我叫 Hinox 的 Kurata。

    非常感谢您回答日本版 TI "Kurumi Hasegawa"的问题。

    接下来、我想直接询问以下其他问题。

    感谢您的支持。

    我知道上一次答复的摘要如下。

    项目1不建议下拉 FB 引脚。

    项目2是 SS 引脚电压固定为3.5V、无需通过外部关断时下拉该引脚。

    项目3是 BLK 电压不影响 SS 引脚电压。

    我理解以上内容、但我有另一个问题。

    为何不建议下拉 FB 引脚?

    此器件的 EVM 应用有一个通过此 FB 端子操作进行远程开/关的电路示例。

    由此了解到、我想通过灌入 FB 引脚来停止器件输出。

    原因是通过下拉 BLK 输入来停止运行不能满足使用该器件的电源系统功能。

    如果 FB 端子可用于远程停止操作、是否需要将 BMTL/BMTH 阈值清除为停止条件?

    如果可以、阈值是否源自连接到 LL/SS 和 BW 引脚的外部电阻器的值?

    您评论了阈值的计算基于数据表、但是可以通过哪个公式具体计算阈值?

    使用我们的原型 EVM 板、该器件因 FB 电压约为3V 的灌电流操作而停止。

    不过、根据基于计算结果的理论推导、如果此停止阈值更低、是否可以通过晶闸管+二极管的串联灌电流操作(灌电压工作值≈1.3V)来停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何不建议下拉 FB 引脚?

    此器件的 EVM 应用有一个通过此 FB 端子操作进行远程开/关的电路示例。

    由此了解到、我想通过灌入 FB 引脚来停止器件输出。

    原因是通过下拉 BLK 输入来停止运行不能满足使用该器件的电源系统功能。

    [/报价]

    释放 FB 引脚后、控制器可能会触发 OCP、因为基准电压不同于转换器的当前输出电压。 就像释放 BLK 引脚一样、控制器将进入 软启动模式、在该模式下、控制器电流将逐渐增加。

    如果 FB 端子可用于远程停止操作、是否需要将 BMTL/BMTH 阈值清除为停止条件?

    如果可以、阈值是否源自连接到 LL/SS 和 BW 引脚的外部电阻器的值?

    您评论了阈值的计算基于数据表、但是可以通过哪个公式具体计算阈值?

    [/报价]

    控制器内部的 FBreplica 信号必须低于 BMTL 阈值、开关脉冲才能关闭。

    请参阅应用手册的第2.6.3节、了解 BMTH 和 BMTL 阈值的计算: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj7

    使用我们的原型 EVM 板、该器件因 FB 电压约为3V 的灌电流操作而停止。

    不过、根据基于计算结果的理论推导、如果此停止阈值更低、是否可以通过晶闸管+二极管的串联灌电流操作(灌电压工作值≈1.3V)来停止?

    [/报价]

    FB 引脚上决定关断的非电压。 FB 引脚拉取的电流将决定 fbrypica 幅度。 请查看应用手册的第2.3节以清晰了解: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj7

    此致

    马尼坎塔

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尼坎塔

    这是 Hinox 的 Kurata。
    感谢您的答复。
    我理解内容。

    在我们的使用中、接收 FB 端子的信号仅用于停止输出。
    重新启动将是通过再次开启 IC 电源从 BLK 引脚输入进行的上拉启动、因此无需担心 OCP 触发器、因为其 FB 引脚在停止后断开。
    此外、我知道 FB 端子由电流阱控制、但我想知道当 FB 端子最终拉动时、电压会以多高的电压停止。
    根据答案、在应用手册的第2.6.3节中、他指出:如果移除连接到 LL/SS 引脚的上分压电阻器 R2、则最小 BMT 阈值为0.2V。 通过以上描述、我明白从逻辑上讲、如果 FB 引脚被下拉至低于此电压的电压、器件的所有输出停止条件都将被清除并正常工作。
    因此、这个异常运行期间的运行被改为一个能够将 FB 引脚下拉至0.2V 或者更低的电路。

    还有一些回答说"如果 FBreplica 低于他的 BMTH、ZCS 保护被禁用"、但是我认为没有任何反馈控制会使这个电压在正常运行时低于0.2V。 因此、在正常运行期间、他认为没有条件可禁用 ZCS。 这次、将 IC 外部运行的 FB 引脚下拉设置为中断 BMT 阈值的停止电平会禁用其在器件内的 ZCS 运行。 但是、由于器件输出此时会转换为 STOP 模式、因此判断禁用 ZCS 运行不会影响运行。
    这个想法有问题吗?

    如果在正常运行中发生错误、在"通过 BLK 引脚停止运行"和"通过 FB 引脚灌电流停止运行"两种方法中、从信号输入操作到器件输出停止的响应时间是多少?
    另外、哪一个反应更快?
    μsec、这两个操作之间的响应时间差是多少 μ s?
    请使用特定数字回答。
    请再告诉我。

    仓田喜乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我知道 FB 端子是由电流阱控制的,但我想知道当 FB 端子最终拉动时,电压将以多高的电压停止。

    当您拉取的电流大于( IFB 源加钳制电流)时,vfbreplica 将低于0.2。 这将导致控制器停止开关。

    此外,一些回答说"如果 FBreplica 低于他的 BMTH, ZCS 保护被禁用",但我不认为有任何反馈控制会使这个电压在正常运行中低于0.2V。 因此、在正常运行期间、他认为没有条件可禁用 ZCS。 这次、将 IC 外部运行的 FB 引脚下拉设置为中断 BMT 阈值的停止电平会禁用其在器件内的 ZCS 运行。 但是、由于器件输出此时会转换为 STOP 模式、因此判断禁用 ZCS 运行不会影响运行。
    这个想法有问题吗?

    当您停止切换时、您无需担心 ZCS。

    如果正常操作中发生错误,在两种方法"通过 BLK 引脚停止操作"和"通过 FB 引脚灌电流器件停止操作"中,从信号输入操作到器件输出停止的响应时间是多少?
    另外、哪一个反应更快?
    另外,这两个操作之间响应时间的差异是多少 μsec?

    反应更快。 我假设比较器存在非常小的内部延迟。 数据表中没有该数据。 所以我不能提供这些数据。  

    此致

    马尼亚克纳塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2023.4.07 (星期五)

     

    马尼坎塔

     

    这是 Hinox 的 Kurata。

    感谢您的回复。

    UCC256402出现了另一个问题、我将在下方与您联系。

     

    在使用 UCC256402的应用电路中、IC 在以下过程中输入电源切断时会发生故障。

    当输入电源停止时、如果 BLK 输入电压由于恒压电压下降而低于阈值、输出脉冲将停止。

    、Vcc 减小。 ⇒Rvcc 输出已停止。 达到26V 时⇒Vcc 电压恢复⇒重启。 ⇒Rvcc 重启。

    Rvcc 的外部连接电路故障由于狩猎.

    之后,重复狩猎三次。

    Vcc 电压进一步下降、HV 电路不启动、且 Vcc 电容器放电。 所有电路都会停止。

     

    有一个简单的方法来防止 Rvcc 狩猎吗?

    此问题在 UCC256402的内部电路配置中是否不可避免、是否需要更改器件作为对策?

    目前、如果 IC 与相关产品难以处理、是否有办法防止 Rvcc 电压搜索?e2e.ti.com/.../UCC256402_5F00_Waveform-of-operation-failure-inquiry.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一种简单的方法来防止 Rvcc 搜索?

    如果控制器进入故障状态、RVCC 将为零。 你无法改变这种行为。

    此外、VCC 电压需要至少为 13V。  因此、您需要确保 VCC 处于建议的范围内。

    您能告诉我 HV 引脚是如何连接的吗?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尼坎塔

    这是 Hinox 的 Kurata。
    感谢您的回答。

    LLC 输入通过一个大约为5kΩ 的电阻器将由 PFC 升压的大容量电容器电压(PFC 输出)提供给 HV 端子。
    这次出现的问题是输入电源切断时 Rvcc 引脚电压的行为。
    当输入电压停止时、大容量电容器的电压逐渐放电并降至0V、但在运行过程中、Vcc 从稳定的直流15V 降至低于工作下限(阈值13V)。
    此时、我意识到 HV 回路重启、从13V 增大到26V、暂时停止的 Rvcc 再次输出、引起了搜索。

    是否可以创建一个避免上述现象的应用程序(不重新启动 Rvcc 输出)?
    此外、作为可能的对策、除了使用没有内置 HV 电路的外部电源驱动 UCC256403替换外、没有其他方法可以处理该错误?
    此外、当替换为 UCC256403时、是否可以像使用 UCC256402一样、在轻负载静态运行中选择不使用突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的原理图? 我会在收到您的原理图文件后回答您的问题。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尼坎塔

     

    这是 Hinox 的 Kurata。

    感谢您的答复。

    附件是请求的 UCC256402电路图(供提交)。

    感谢您的考虑。

    e2e.ti.com/.../New-power-supply_2800_TI_D063FA5128752900_.2023.0412.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    您是否可以将 HV 引脚连接到交流输入而不是 PFC 输出电压。 请参阅 EVM 原理图(PFCLLCSREVM-034用户指南(TI.com))

    这应该有助于保持 VCC 电压高于 VCC UVLO 阈值、而与 PFC 输出电压无关。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尼坎塔

     

    这是 Hinox 的 Kurata。

    感谢您回答问题3。

     

    由于将 HV 引脚的输入连接从 PFC 输出更改为交流输入、Rvcc 输出中不会发生搜索。

    因此、改进了交流输入开启⇒关闭时的故障操作。

    然而、在从输入 AC100V 到0V 的电压逐渐下降测试中、交流输入压降保护检测电路(大约为 AC70V)会停止 IC_BLK 输入。 这将重新启动 Rvcc。

    我们知道、由于 HV 电路的器件设计特性、这是一种不可避免的现象。 在应用电路中、停止被外部启动电源的二极管或 Rvcc 的输出禁止、所以没有出现任何问题、也解决了这个问题。

    最终、这一测量需要额外安装器件(二极管)、因此我们将更改为使用不使用 HV 电路的类似 UCC256403的外部电源启动、或者在重新评估时选择其中任何一个。 。

    感谢您的答复。