请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551-Q1 您好、团队成员:
我的客户需要计算其采用 LM51551-Q1的系统的功能安全性。 关于基于 SN29500的非特率、基准 Tj 为55C。
但在评估时、它们需要基于不同结温的时基故障率。 您能不能帮助检查我们是否可以根据不同的温度为他们提供此规格?


谢谢你。
兰溪市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户需要计算其采用 LM51551-Q1的系统的功能安全性。 关于基于 SN29500的非特率、基准 Tj 为55C。
但在评估时、它们需要基于不同结温的时基故障率。 您能不能帮助检查我们是否可以根据不同的温度为他们提供此规格?


谢谢你。
兰溪市