This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:基于不同温度的时基故障率评估

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215735/lm51551-q1-fit-rate-evaluation-based-on-different-temp

器件型号:LM51551-Q1

您好、团队成员:

我的客户需要计算其采用 LM51551-Q1的系统的功能安全性。 关于基于 SN29500的非特率、基准 Tj 为55C。

但在评估时、它们需要基于不同结温的时基故障率。 您能不能帮助检查我们是否可以根据不同的温度为他们提供此规格?

谢谢你。

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    恐怕我们没有有关整个温度范围的任何详细测试或规格数据。
    据我所知、我们符合您提到的 SN29500标准、但该数据仅列出了55°C 温度的时基故障率。
    这是 LM51551-Q1符合的功能安全规范、但我们没有任何有关其他可用温度的数据。

    此致、
    尼克拉斯