This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:如何降低 SW 交流额定值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210293/tps62816-q1-how-to-reduce-sw-ac-ratings

器件型号:TPS62816-Q1

海量专家

客户用例如下所示:

输入电压为5V、输出电压为0.85V 3.5A

F=1.8M  RF=100K  

L=220nH  

输入电容: 30uF+100nF  

输出电容:4*22uF  

MODE 引脚连接至 Vin (FPWM 模式)  

CSS=47nF

Cff = 4.7nF

他们发现 SW 压力大于数据表:

 

我的问题是:

如何获得 SW 中的10ns (交流电小于10ns)?

如何理解 SW AC? 由于该参数 描述的是 SW 冲击、因此我们不知道这10ns 是主冲击是否不是10V、还是小于10ns?

多少 SW AC 是正常的?

在另一个问题中:

如何减少 SW 电击客户增加 RC 缓冲电路、但此 RC 会增加负载转换、所以您是否可以 使用推荐的值或计算方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟

    根据您的操作条件、您需要最小85uF 的有效输出电容。 我建议使用直流额定值检查有效电容。 最好再增加一个输出电容。

    避免尖峰的理想方法是采用良好的布局、使 SW 节点平面更小、并将电感器放置在更靠近 SW 引脚的位置。

    我还建议按照应用手册中所述进行测量、以避免测量时 GND 回路过长。 本应用手册详细介绍了 SW 等级。  https://www.ti.com/lit/ml/slva494a/slva494a.pdf?ts = 1679988898735&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您能否共享原理图、布局和测量的数据?   

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟

    如果您仍需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvee

    我们根据您的建议修改布局并解决此问题。

    感谢你的帮助。