This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:输出电压处电容的开关频率变化

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215389/tps62825-change-of-switching-frequency-by-capacitor-at-vout

器件型号:TPS62825

您好、TI 团队:

我对 TPS62825的开关频率有疑问。
在我的条件下、Vin=5V、Vout=1.0V、Iout=1.0A、C2 (Vout 处的电容器)=2x10uF、 开关频率与1.8MHz 有关。
但在 Vout 处添加了额外的电容器、即2x10uF、开关频率变为2.2MHz。
您能告诉我开关频率变为2.2MHz 的机制吗?
(以上结果不是仿真值、而是实际器件的测量值。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    TPS62825与 DCS Control 拓扑配合使用、使用该拓扑时的开关频率是可变的、并根据应用条件而变化、因此取决于电路损耗、传播延迟和无源器件的各种因素。 这里是一个应用手册、其中介绍了 DCS 控制系统的频率变化。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf?ts = 1639479334593&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    谢谢您的回答、我理解。

    实际上、我想在关于2.2MHz 的地方使用 TPS62825。
    您能否告诉我在反馈点之前使用四个电容器(4 x 10uF)是否有任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    4 x10uF 已超出该器件的数据表建议值。 如果您希望在输出端使用4个10uF 电容器、我建议检查器件的环路稳定性并确认相位裕度高于45度。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    感谢您的答复。 我了解。

    此致、