请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL2575HV-15 我已连接 TL2575HV-15作为降压转换器。 它提供两个 POL 稳压器:一个降压转换器和一个降压/升压转换器、这些转换器是使用 LM2576-05 IC 实现的。 连接的二极管为肖特基二极管。 对于所有稳压器、电感器和电容器的值分别为330uH 和330uF。 当我打开电源(VG = 17V)时、连接到 TL2575的电感器将被加热、其输出保持在2.7V、该电压应为15V。我检查反馈连接、结果正常。 请帮我解决这个问题。
谢谢!