This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575HV-15:连接到 TL2575的电感器被加热、输出仅为2.7V

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2575HV-15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213727/tl2575hv-15-inductor-connected-to-tl2575-is-heated-up-and-output-is-2-7v-only

器件型号:TL2575HV-15

我已连接 TL2575HV-15作为降压转换器。 它提供两个 POL 稳压器:一个降压转换器和一个降压/升压转换器、这些转换器是使用 LM2576-05 IC 实现的。 连接的二极管为肖特基二极管。 对于所有稳压器、电感器和电容器的值分别为330uH 和330uF。 当我打开电源(VG = 17V)时、连接到 TL2575的电感器将被加热、其输出保持在2.7V、该电压应为15V。我检查反馈连接、结果正常。 请帮我解决这个问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anirban

    正如您所说:"连接到 TL2575会被加热、其输出电压保持在2.7V"。  恐怕  TL2575HV-15会触发 OCP、您最好检查一下您的两个 POL 稳压器布局。

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 降压/升压稳压器消耗相当大的启动电流、导致 TL2575触发 OCP。 您能提供有关如何减小降压/升压稳压器的启动电流的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirban、您好!

    您可以通过设置降压/升压稳压器的 SS 引脚电阻器来增加软启动时间、从而降低启动电流。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定