主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
假设我们有这个图:

旧设置、无 VCT 设置
参考手册规定要设置 VCT、因为电压高于端接电压、电流低于电流阈值。 我知道这个术语。 电流通常应低于充电器电流、但这是 LiFePo4电池、它很好。
但是、VCT 将不会设置。 但当我设置项时。 电流过高(20A 而不是5A、而我的充电器仍然是相同的4A)、则设置了 VCT。 就像这张图、其中红线指示新设置:

新设置为红色、设置 VCT
这完全不是预期结果、因为4A 充电器可以轻松满足旧的5A 阈值。 有人能解释一下为什么我必须将终止电流设置这么高吗?
一个指标是我的电池配置为300mA 100x 比例因子. 因此、我对20A 的电流设置是200mA、对5A 的电流设置是50mA。 这将影响最低0402 25mA 被充电,但没有关系到我的问题,我想.