This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5925:能否在每个通道中以不同的颜色和不同的电流驱动 LED?

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5816-Q1, LP5018, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213917/tlc5925-driving-leds-with-different-colors-and-different-currents-in-each-channel-possible

器件型号:TLC5925
主题中讨论的其他器件:TLC6C5816-Q1LP5018LP5861

尊敬的 TI 论坛:

我们正在 寻找一款16通道 LED 灌流驱动器、其电流能力高达每通道40mA、并且具有200mA 总接地电流。  要求是 以不同的颜色驱动 LED、 甚至 并联不同数量的 LED、因此 每个灯串(4mA 至 39mA)中将具有不同的电流。 VDD 为3.0V、VLED 为5.0V。 我们将 Rext 设置为45 mA 并在每个通道中添加串联电阻、以调节每个通道中的 LED 电流。  

这种情况下是否有任何问题、或者我们是否必须考虑替代元件、如 TLC6C5816-Q1"或其他任何组件?

在此向大家提前表示感谢、此致、

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    根据您的要求、我将建议您使用2个器件:

    LP5018:

    - 18个输出通道

    -最高35mA (由 REST 设置,可能高于35mA,40 mA 可用)

    -由 I2C 接口控制

    -12位 PWM 调光

    LP5861

    - 18个输出通道

    -每通道高达50mA (通过寄存器设置,无 Rext), 3位全局电流设置

    -由 I2C/SPI 接口控制

    -8位独立电流设置

    - 16位/8位 PWM 调光

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    非常感谢您的建议。 还有一个关于 LP5018的问题。  我们可以通过将 Rext 设置为 GND 并从而使用 ILIM (无 PWM 调光)来获得40 mA。 然后、我们为每个具有串联电阻的 LED 通道设置单独的电流?

    此致、

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc M ü,

    ,到 LP5018仅支持12位 PWM 调光,、因此如果您不想使用 PWM 功能,、该器件可能不适合您,和串联电阻器无法解决这个问题、因为 LP5018内的电流阱将输出恒定电流,、但 LP5861可以支持8位单独的模拟调光 我认为 更加适合您。

    除了,我‘m 想了解 PWM 调光为何不适合您的应用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    LP5018 仅支持具有 PWM 调光功能的35mA、但我们需要39mA。 所以我的想法是将 Rext 短接至 GND 并使用 ILIM。 根据我的理解、如果无法实现来自 Rext 的设置电流、则 LP5018可用作开关、因为我们限制某些通道使用串联电阻器。

    在我们的应用中、每个 LED 通道具有不同的 LED 颜色和不同数量的并联 LED。 我们拥有的通道仅有1个绿色 LED、其中2个和3个绿色 LED 并联、还有具有此类配置的红色和黄色 LED 的通道。 因此、Rext 无法使用通用的电流设置。 首先、我们计划使用简单的移位寄存器、但这些寄存器无法处理如此大的 GND 电流。

    LP5861具有很多功能、但 在目标成本方面超出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5018可以通过 Rext 支持超过35mA 的电流、35mA 只是正常运行的建议值、但它可以在不超过 ILIM 的更高电流下工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    这是一个高产量的项目、因此我们需要遵守数据表中的限制、此处显示最大值。 VCC >3.3V 时的35mA、Max_Current_Option = 1且100% PWM。

    能否更详细地解释 为什么每个通道中的串联电阻无法解决问题或甚至无法正常工作? 您的主要顾虑是什么?

    谢谢。

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    由于 OUT 引脚连接到内部恒定电流阱、因此连接串联电阻器不会影响流经 LED 的电流、串联电阻器通常用作热电阻器、因为它可以降低 OUT 引脚上的电压并有助于解决热上升问题。

    因此、我想说的是、连接一个串联电阻器将有助于实现温升控制、但它不能用于设置恒定电流。

    谢谢!