This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:最大占空比

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214624/lm3481-q1-max-duty-cycle

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

团队成员好、数据表中的最大占空比为85%。 我想知道当我们设计 Vin=5V、Vout=40V 时会发生什么。 它是 Vout=33.33V 还是器件不工作、Vout=0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    那么设备会工作。

    在 CCM 模式下、涡周期为0.85时、您将只能获得大约33.3V 的输出。

    在 DCM 模式下、您可以在0.85的导管周期下获得40V 的电压。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、客户设计 Vout=40V、当电源电压以 Vin=7V 开始时输出会先升高再降低到6.5V、看起来就像器件关断后 Vout=Vin-Vdiode。 但当电源以 Vin=10V 开始、然后将 Vin 降低到7V 时、输出电压为40V、这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、您好、有没有 Excel 表格可以用来计算 LM3481的效率? 在~情况下、当输出电流为0-1A 时、升压效率仅约为79 μ A 89%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    请附上原理图。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    有许多因素可能会影响 效率。 您可以尝试使用 webench 作为效率基准。

    此致、

    冯志