主题中讨论的其他器件:BQ79616
是否可以通过某种方法唤醒菊花链中的任何特定器件? 我们可以配置我们将7个器件与 bq79616/4结合使用的情况、在地址分配完成后、是否可以选择仅唤醒地址为3或2以及4的一个器件、使其从睡眠模式或关断模式唤醒?
还有使用栈读或写的情况吗?
与热关断期间类似、可以通过某种方法来诊断哪个器件处于热关断状态
我们与不同的帐户签订了 NDA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以通过某种方法唤醒菊花链中的任何特定器件? 我们可以配置我们将7个器件与 bq79616/4结合使用的情况、在地址分配完成后、是否可以选择仅唤醒地址为3或2以及4的一个器件、使其从睡眠模式或关断模式唤醒?
还有使用栈读或写的情况吗?
与热关断期间类似、可以通过某种方法来诊断哪个器件处于热关断状态
我们与不同的帐户签订了 NDA
尊敬的 Sushant:
回答您的每一个问题:
是否可以选择只唤醒一个设备(如地址3或2和4)从睡眠或关机模式唤醒?
不、这是不可能的。 唤醒信号将通过级联中的所有器件传播、因此无法拾取和选择唤醒哪个器件。 您能否详细说明您为什么要查找此功能?
Unknown 说:还有使用栈读写的方案吗?
当您只想从堆栈器件而不是基底器件读取寄存器时、使用堆栈读取和写入。 从所有器件、堆栈和基址读取数据时、使用广播读取和写入。 当用户只需一条命令就可以向堆栈器件发送信息或从堆栈器件接收信息时、堆栈读取和写入就非常有用。
更多相关信息、请参阅数据表的第9.2.6.1.1.2.2.2节。
Unknown 说:热关断期间是否有办法诊断哪个设备处于热关断状态
一旦器件处于热关断状态、只有在环境温度低于 TSHUT_FALL 且器件被唤醒后、才能获取有关事件的信息。 这是热关断的安全关键型特性导致的。
尽管在热关断期间无法进行通信、但 BQ79616器件可以指示热警告。 这些将通过 FAULT_SYS 寄存器中的 TWARN 位进行指示。 如果在堆栈器件的某个 FAULT_SYS 寄存器中设置了 TWARN 位之后发生热关断、则表明该器件很可能是触发热关断的器件。
此致!
安德里亚
尊敬的 Sushant:
自动电池平衡对用户来说非常方便、因为该器件将在偶数电池、奇数电池和偶数电池之间循环平衡、等等。 用户能够选择占空比、BQ79616将 通过这种方法自主平衡所有电芯。
手动电池平衡能够为用户提供更多自定义和控制电池平衡的功能。 在自动平衡中、所有电芯都以偶数模式进行平衡。 通过手动平衡、用户可以根据需要同时平衡2节相邻电池、并且可以选择仅平衡选定数量的电池、而不是所有电池。 相邻平衡存在规则和限制、因此请查看数据表中的第9.3.3节以了解更多信息。
如果您希望通过最大程度地缩短堆栈器件处于活动模式的时间来节省功耗、那么您有一些电芯平衡选项。 首先、电池平衡仍然可以在睡眠模式下发生。 尽管它不是关断模式、但其功耗仍然低于工作模式。
此外、您可以将每个 BQ79616堆栈器件配置为在电芯平衡完成后立即进入关断模式、而无需从 MCU 发送关断命令。 这也有助于节省功耗。 数据表中的第9.3.3.2节详细介绍了这方面的信息。
此致!
安德里亚
尊敬的 Sushant:
您能解释一下您对模块平衡有什么要求吗?
对于一些一般的电池平衡限制:BQ79616支持最多8节电池进行电池平衡、一次最多支持2节相邻电池。 数据表中的第9.3.3节介绍了电池平衡。 我将在此处链接: BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1功能安全合规型汽车16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和集成硬件保护器数据表(修订版 D)。
有关电池平衡编程、我建议查看此处链接的软件指南中的第6节: BQ79616-Q1软件设计参考(修订版 A)(TI.com)。
此致!
安德里亚