This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:SW 频率

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214394/tps552892-sw-frequency

器件型号:TPS552892

尊敬的团队:

我将 TPS552892用于 VBAT 输入(9-16V)和输出12V 应用。

但在15V 输入中、纹波接近1V、然后我发现频率设置为2MHz、但在本例中、SW 仅为1MHz;

当我将输入更改为7V 时、 SW 为2MHz、纹波小于100mV;

您能帮助解释 一下这个案例吗?

非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高加热器、

    感谢您联系 e2e。

    1、我想知道这里的应用和客户是什么吗?

    2.您能用原理图来回答吗? 最大输出电流是多少?

    3.可以在15Vin 和7Vin 的条件下连接 SW1、SW2、Vout、Vin、iL 的波形吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    感谢您提供详细的波形。 我认为这是由于环路补偿参数不合适导致环路不稳定造成的。

    请查看我的以下评论、您也可以使用随附的计算工具自行优化补偿。

    1. 根据电流补偿参数,相位裕度为负。 建议更改 R406=15k、C212=4.7nF。

    2.好奇心: 由于 EXTVCC 连接到 GND、您为何更喜欢为 VCC 使用外部5V?e2e.ti.com/.../8585.TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    谢谢你的建议,这对我有很大帮助。

    由于 降压 DCDC 转换器具有外部5V 电压、因此为 VCC 使用外部5V 电压有助于降低功率损耗。  

    另一个问题:该芯片已有 COMP 用于外部环路补偿、是否需要在反馈电路中保留 C221?我可以删除还是最好 保留它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    C221是一种前馈电容器、可用于优化环路补偿、您可以 暂时将其保持空载状态。  

    此致、

    布莱斯