This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:原理图审阅

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212876/tps2051b-schematics-review

器件型号:TPS2051B

大家好、

我们在 原理图中使用 TPS2051BD 限流电源开关部分。 我已在下面附上了原理图、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    感谢您的全力支持。

    原理图看起来很好。 我只想建议 OUT 引脚使用一个0.1uF 的电容器来滤除高频噪声。

    另外、请参阅数据表第 10.2.2章、以确保您设计的应用场景需要确认输出电容器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帅  

    感谢您的宝贵反馈。 根据您的说明、我们在 OUT 引脚上添加了一个0.1uF 电容器。 请检查下面更新的原理图图像。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    感谢您更新信息、原理图看起来很好。

    此致