This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:LMR33640EVM 功耗

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213269/lmr33640evm-lmr33640evm-consumption

器件型号:LMR33640EVM
主题中讨论的其他器件:LMR33640

您好!

我有评估板 LMR33640、我想知道 此卡在运行和待机状态下的功耗。 您对此信息有什么看法吗? 感谢你的帮助。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 待机模式下的消耗,表示仅内部 VCC 电源,但设备
    不会产生输出电压、可以将非开关输入电流 Iq
    在 VIN 引脚处测得、如下所示:

     运行功耗取决于您设置的 Vo 和 IO、您可以测试 V_IN 和 I_IN 并计算 P=V_IN* I_IN  

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在您的 图片 Vfb 意味着设备处于开环时的电压后的回答 。 因此、在待机模式下、可显示 P= 1.52 24µA = 0.0000288µW μ V。  这是正确的吗?  

    而对于运行中的功耗,如果我的电路使用以下参数 Vo (电压 输出)= 5V 和 IO=1A (电流输出),那么 在这种情况下,我会消耗5伏 x 1A = 5W 的电流。  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在待机模式下、功耗 通常被视为器件从系统消耗的电流、即 器件 Iq 的输入电流。

    在操作模式下,消耗 使用以下参数 Vin (输入电压)= 12Volts 和 Iin=1A (输入电流),因此,在这种情况下它消耗12 V x 1A = 12W。  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在待机模式下,功耗 通常被视为设备从系统消耗的电流,即设备 -iq 的输入电流。

    是的,我了解电流 Iq,但你知道在状态模式的电压吗? 是1.2V 还是12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在待机模式下、电压也为 Vin (输入电压)。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    有些不自然的东西,在运行模式:我不能计算电路下游的消耗和元件 LMR33640的消耗 如果是这样,我计数两次。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以测试输入电流和输入电压、而不进行计数。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以测试输入电流和输入电压而不是计数。

    您好!

    我认为这是最好的方法:

    1 -在待机模式下、我只需要测量无负载输入电压和电流。

    在工作模式下、我只需要使用输出电流(例如1A)测量输出电压(5V)(负载消耗)、因此我有5W

    我添加了工作模式下的待机模式功耗、这是总功耗。 这种方法是否好?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于运行模式、您还应该测量输入电压和输入电流。 因为您应该考虑栅极驱动器损耗和开关损耗。

    科林