This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:通用电池和不同并行/串联产品的学习周期

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215005/bq40z80-learning-cycle-for-common-cell-and-different-parallel-series-product

器件型号:BQ40Z80

大家好、

我将使用 bq40z80开发多个产品。

即使我使用同一节电池、如果我更改串联和并联的数量、我是否每次都必须从头开始重复学习周期?

或者是否可以 基于具有 UpdateStatus=06的相同 srec 文件开发这些产品?

例如、我可以使用以下步骤创建一个5S3P 黄金映像吗?

1.将执行学习周期直到5S5P 产品上的 UpdateStatus=06的 srec 文件写入5S3P 产品。

2、参数变更为5S3P 产品。

3. 将5S3P 设备调至满,将其静置2小时,然后将其停用为空(此时应为 UpdateStatus=0E)。

此致。

真见市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masami、

    如果您已完成具有相同数量并行计数但不同序列的学习周期、则应该能够重复使用学习的值。 如果您更改并联数量、则会更改电池级的电阻(从监测计的角度来看、电阻较低)、并且您增加了 Qmax、因此您将无法重复使用相同的学习数据、 您将需要重新运行新电池组的学习功能。

    我们还建议对所有新的电池组设计执行学习周期、以获得最佳准确性、在某些特定情况下、您可以重复使用、但准确性可能会受到影响。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的回答!

    我知道我可以重复使用具有相同数量的并行计数的学习值、但不能使用不同数量的并行计数。

    即使 Qmax、R_A 1~14和 xR_A 1~14值根据并联数比率进行了更改、仍然无法重复使用它们吗?

    我认为准确性不会是最好的、但请让我知道、以防需要。

    此致、

    真见市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masami、

    如果您使用较新的电池 Ra 表中学习的单元格中的 Ra 表、则可以使用不同的串联计数、这不理想、仍然建议重新运行学习、但可以这样做、 对于不同数量的并联电池、完全不建议这样做、因为一切都会不同。

    您可以尝试这样做、但您应该预计所有电量监测参数都有很高的误差、因为 QMax 和 Ra 表对于电量监测至关重要。 这一切都取决于您在估计中愿意接受多少误差。 我不建议这样做。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    谢谢你,我学到了很多!

    真见市