This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在为我的应用选择电子保险丝时需要帮助

Guru**** 2542950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214109/need-help-selecting-efuse-for-my-application

主题中讨论的其他器件:TPS25961

我们的应用在15V 的电压下消耗240 mA。我们需要具有简单器件控制(开/关)的电流限制、断路器和负载电流监测功能-350 mA、它们需要设置为300V 的电流限制、以保护下游偏置电感器。

看一下各种电子保险丝、它们对电流限制和负载电流监控的负载电流要求似乎都高得多、但我可能遗漏了一些

是否有符合我们要求的推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reeve:

    感谢您的联系!

    请查看 TPS16412。 它在 IOCP 引脚上提供输出负载电流监控

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将介绍该部分。

    同时、我发现 TPS25961似乎除了负载电流监控之外、一切似乎都起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、您好、我认为这个部件对我们很有用、但我有一个问题: 在压摆率和 CdVdt 计算中使用的浪涌电流 IINRUSH 与 RILIM 计算中使用的电流限制 ILIM 与 RIOCP 计算中使用的过流保护电流(IOCP)之间有何差异?

    数据表未描述这两个电流之间的关系(如果有)、以及其中三个电流的原因。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reeve:

    您是否需要询问有关 TPS25961的上述问题?

    TPS25961无 IOCP 阈值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我之前讲的是 TPS16412。 我现在知道浪涌是什么、但是 IOCP 和 ILIM 之间的区别是什么? 它们是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOCP 必须大于 ILIM。 该器件具有消隐计时器特性。

    。 如果负载电流大于 ILIM 且小于 IOCP、器件将启动计时器、如果过流仍然存在、器件将在计时器结束后将电流限制在 ILIM 的电平。  

    在数据表第8.3.4和8.3.6节中提供了更多详细信息。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是 IOCP 必须高多少呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们保护下游组件免受过流影响、因此我们设置 ILIM 以保护它们。 IOCP 看起来仅在消隐计时器的持续时间内有效、但我们需要知道 ILIM 和 IOCP 之间的最小差异(n 项%或十进制因数)、以便我们可以确保在消隐间隔内不会损坏下游器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以保留至少10%的裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行澄清。