This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:电池电量耗尽状态下的充电器行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207725/bq25618-charger-behavior-when-dead-battery-status

器件型号:BQ25618

大家好、

如果在电池过度放电的情况下,电压电池接近0伏,那么我们的  BQ25618将仍然充电?  

 

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    数据表中有多个展示行为的会话。  请参阅 BQ25618数据表第10页或第21页了解答案。  

    此致、

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复!

    我们发现、如果连接电池(直流电源设置为电池模式)并且我们将电压从4V 更改为0V、即使充电器变为0V、也可以继续充电。

    但是、如果我们在0V 电压时插入电池、它将不会充电、除非我们将电池电压增加到3V 左右、这是否符合我们的预期?

    您知道为什么它会这样运行吗? --> 0~3V 电池插头无法充电。

    Br、

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    BAT 引脚和电池组之间是否有任何电池保护电路、或者电池是否具有内置的电池保护? 电池欠压保护可能会从充电器的 BA 引脚上断开电池。  有关如何将电池重新连接到充电器、请查看电池保护规范。 希望下面的 e2e 线告诉我们原理。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918969/bq25895-strange-behavior-of-bq25895-s-vbat-output

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    明白了。 我认为、 合理使用电池组中的 BQ297000可以保护电池。

    但在这里、我的客户面临的是、他们使用直流电源并设置为电池模式、这意味着该测试设备可以在 CV 模式下灌入电流。 但我不知道该设备是否有任何保护。

    无论如何、我会先与客户确认一下、但我想强调这一点、以确保您理解我现在提出的问题。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    常规直流电源无法灌入电流。  建议使用双向电源作为电池仿真器(例如 Keithley 2420 SourceMeter 等)来评估充电器。

    非常感谢。