This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:针对微控制器参考的建议。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215370/lm4040-recommendation-for-microcontroller-reference

器件型号:LM4040

我正在为微控制器(mspm0)寻找3.0V 基准电压

您能提供建议吗?  我不属于功率关键型设计。  我希望不会出现供应问题的产品。

LM4040似乎是一个良好的起点、但它是一款旧款器件。  我应该在寻找不同的家庭吗?  您有许多可完成该任务的 LM、REF 部件。

对于器件、哪个封装最常用/库存量最大?  


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    如果您希望更换器件、我们推荐具有更多精度选项的 LM4040-N。 目前、LM4040-N 具有更好的电源。  对于这两种器件,我们都推荐采用 SOT-23 |3封装。  
    此致、  
    安吉丽娜·史